瑞薩電子推出低損耗、超迷你型功率MOSFET,為可攜式裝置提供更高的能源效率及更小的外形尺寸
2mm x 2mm封裝及領先業界的低導通電阻,有助於縮小尺寸並降低重量,最多可縮小40%安裝面積
TOKYO, Japan, April 10, 2012 — 先進半導體解決方案之頂尖供應商瑞薩電子(TSE:6723)宣佈:推出專為智慧型手機與平板電腦等可攜式電子產品所設計之八款新型低損耗P通道與N通道功率金屬氧化物半導體場效電晶體(MOSFET)產品。上述新款裝置包括20 V (VDSS) μPA2600與30 V μPA2601,皆具備領先業界的低損耗(低導通電阻)效能,並採用超小型2mm x 2mm封裝,可為小型行動裝置提供更高的能源效率及小型化。
隨著高功能性智慧型手機大受歡迎,以及使用者對於這些手持裝置無縫體驗的使用期待,市場對於外形尺寸更短小輕薄、耗電量更低以提供更長電池使用時間的需求持續升高。為符合上述需求,研發人員轉而尋求具備更低導通電阻的功率MOSFET,以應用於大電流之充電/放電控制、RF功率放大器開/關控制,以及過電流截斷開關。
新款μPA2600與μPA2601 MOSFET能使可攜式裝置更加小型化並提供領先業界的低導通電阻,同時在多種應用中縮小安裝面積,包括負載開關(開啟或關閉供應至IC的電源)、可攜式裝置中的充電/放電控制,以及RF功率放大器(高頻率訊號放大器)中的開/關控制與過電流截斷開關。
各種裝置類型具備不同的電壓與極性,例如功率MOSFET,必須符合智慧型手機等可攜式裝置所使用的電源供應器規格。而為了因應上述持續變動的需求,瑞薩持續致力於降低導通電阻並開發更小型的封裝,同時提供更多樣化的產品系列。
新款P通道與N通道功率MOSFET的主要特色:
-
(1) 領先業界的低導通電阻(N通道,μPA2600與μPA2601)
μPA2600與μPA2601 MOSFET採用2mm × 2mm超小型封裝,20V (VDSS) μPA2600裝置可達到9.3mΩ (VGSS=4.5V時的典型值),30V μPA2601裝置可達到10.5mΩ (VGSS=10V時的典型值),可為終端產品提供省電效果。 -
(2) 小型封裝可縮小安裝面積
瑞薩將大區域高效能晶片放入迷你封裝,因此能夠採用2mm x 2mm的超小型封裝,並使用裸露的散熱迷你封裝,如此可有效地將封裝的熱能透過載板散發。相較於現有3mm x 2mm封裝,μPA2600與類似的產品大約可減少30%的安裝面積,而相較於現有3mm x 3mm封裝,μPA2672與類似的產品則大約可減少40%的安裝面積。可大幅降低終端產品的尺寸與重量。 -
(3) 多樣化的裝置系列產品
此新款P通道與N通道功率MOSFET共有八款產品,主要以可攜式裝置常見的12V與30V範圍為主:包括μPA2630在內的4款P通道產品、含μPA2600在內的3款N通道產品,以及在單一封裝內同時包含N通道與P通道裝置的μPA2690。因此,此系列產品可支援多種應用,包括充電/放電控制、RF功率放大器開/關控制及過電流截斷開關。
此外,此新款功率MOSFET為環保產品,符合RoHS指令(註1),並且不含鹵素。
可攜式電子產品的功能持續快速地多樣化,且智慧型手機等裝置的外形尺寸也持續朝向更輕薄的方向發展,因此可用來安裝內部元件的空間也越來越小。為了因應小型化、高效能的發展趨勢,瑞薩將持續開發產品,以更小的安裝面積需求,提供與原有產品相同的效能等級,且將同時擴大其系列產品以協助可攜式裝置進一步小型化並提供更高的效能。
(Note 1) European RoHS directive: Directive 2002/95/EC of the European Parliament and of the Council of 27 January 2003 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment.
關於新MOSFET之主要規格,請參閱附件。
價格與供貨
瑞薩電子新功率MOSFET - μPA2600與 μPA2601自2012年4月起供應樣品。量產時程預定為2012年5月,並預估此八款新產品至2013上半會計年度將可達到合計每月3百萬顆的產能。(價格及供貨情況如有變更,恕不另行通知。)
(Remarks)
All other registered trademarks or trademarks are the property of their respective owners.
關於瑞薩電子
瑞薩電子株式會社(TSE:6723)為全球第一的微控制器供應商,同時也是SoC系統晶片與各式類比及電源裝置等先進半導體解決方案的領導品牌之一。經由NEC電子(TSE:6723)與瑞薩科技的業務整合,瑞薩電子自2010年4月1日起正式營運,業務範圍則涵蓋了各種應用裝置的研發、設計與生產。總部位於日本的瑞薩電子,子公司遍及全球20個國家,如欲了解更多資訊,請造訪www.renesas.com。
本新聞稿有關產品價格、規格及其他相關內容,為截至新聞稿發佈當時之資訊,日後如有變更將不另行通知。
Taiwan Region (繁體中文)