Skip to main content

瑞薩電子推出14款具備強化保護功能且適用於汽車車身應用之新型智慧型功率裝置

有助於縮短照明與座椅加熱器控制單元之開發時程並以平台概念簡化開發作業

TOKYO, Japan, April 5, 2012 — 先進半導體解決方案之頂尖供應商瑞薩電子(TSE:6723)發表包括μPD166023等14款新型智慧型功率裝置(IPD),專為汽車應用所設計,可用於驅動外部燈光如頭燈與霧燈,以及座椅加熱器與馬達。

IPD為整合於單一封裝或單一晶片的功率IC裝置,其功率半導體開關(功率MOSFET)及其控制電路可做為微控制器(MCU)的介面,並提供保護功能與自我診斷。瑞薩已多年大量生產適用於汽車車身應用的IPD。此新款IPD產品為延伸其現有的產品系列,並提高性能等級以因應強大的市場需求。

現在半導體開關的應用比以往更加普遍,其負載需求與應用也持續成長,其中包含了多種汽車驅動應用,其中包括外部車燈如頭燈、霧燈、警示燈(方向燈)及煞車燈,以及各種類型的加熱器與馬達。瑞薩為回應市場需求而推出14款新型IPD產品以擴大產品系列,其腳位相容於使用相同封裝組態的其他產品。

新款產品的設計可立即偵測及處理錯誤狀態以提供高水準的耐用性。例如,外部車燈應用需要較長的線束以便將控制單元連接至車燈,因此很可能導致如短路負載等不良的狀況。汽車駕駛人可能不會察覺這些不良的狀況並導致開關發生嚴重負載應力的情況,而新產品經過強化的功能可延長裝置的耐用性。新款產品的設計並包括了自我診斷功能,可立即偵測及處理錯誤狀態以提供高水準的耐用性,並確保系統層級的功能安全性。

新款IPD的主要功能:

  • (1) 多樣的產品系列有助於縮短開發時程

    此產品系列包括導通電阻規格6 mΩ、8 mΩ、10 mΩ、12 mΩ、16 mΩ、25 mΩ、30 mΩ、50 mΩ及90 mΩ的版本。多種導通電阻可供客戶選擇最符合所需負載與應用特性的產品。
    6 mΩ、8 mΩ、10 mΩ及12 mΩ產品提供新型7-pin、TO252封裝。此組態允許直接從控制單元的MCU控制IPD,可藉由較少的外部元件以降低成本,同時提升整體系統的可靠性。.
  • (2) 功能與腳位相容於採用相同封裝的其他產品

    採用相同封裝的產品具有同等的功能且腳位相容。以如此廣泛的導通電阻等級提供上述相容性,可帶來相當具有優勢的便利性與彈性。不論是在開發階段或已進入大量生產階段時進行小幅度的單元變更,IPD可輕易以相同封裝、不同導通電阻等級的其他產品替代,而無需變更PCB,。新款產品包括7-pin TO252封裝的四款產品、12-pin高散熱HSSOP封裝的六款產品,以及24-pin散熱HSSOP封裝的四款產品。
    另外,,新款產品在發生錯誤狀況時採用相同的訊號線通知控制單元MCU。,例如因裝置變更而有不同的導通電阻時,可減少軟體或印刷電路板尺寸變更的必要。如此將可縮短開發控制單元所需的時間,且較容易推出新機型以延伸產品線。
  • (3) 強化保護功能以提升負載短路耐用性

    新款IPD產品可提供優異的短路耐用性。加入新的功率限制保護功能可在過熱的狀況中提供更快速的偵測,以獲得更高的短路電路耐用性。如此快速地偵測到這些故障類型在過去是無法辦到的。

瑞薩計畫提供更多的裝置類型以回應市場需求,預計最終將提供20款系列產品。由於現今環保意識與安全意識高漲,瑞薩將持續開發新款IPD,以幫助客戶打造更輕量、耗用更少能源且更具能源效率的車輛。

有關新IPD產品之主要規格,請參閱附件

價格與供貨

瑞薩新款IPD之樣品目前供貨中。價格依據規格與封裝而有不同。例如,具備12 mΩ導通電阻、採用12-pin HSSOP封裝的μPD166023,樣品數量2,500個的單位價格為1.22美元。量產時程預定為2013年3月,並預估至2014年9月將達到每月7百萬顆的產能。(價格及供貨情況如有變更,恕不另行通知。)

關於瑞薩電子

瑞薩電子株式會社(TSE:6723)為全球第一的微控制器供應商,同時也是SoC系統晶片與各式類比及電源裝置等先進半導體解決方案的領導品牌之一。經由NEC電子(TSE:6723)與瑞薩科技的業務整合,瑞薩電子自2010年4月1日起正式營運,業務範圍則涵蓋了各種應用裝置的研發、設計與生產。總部位於日本的瑞薩電子,子公司遍及全球20個國家,如欲了解更多資訊,請造訪www.renesas.com


本新聞稿有關產品價格、規格及其他相關內容,為截至新聞稿發佈當時之資訊,日後如有變更將不另行通知。


End of content

Back To Top