Skip to main content

瑞薩電子以新系列RX62G MCU提供適用於數位電源產品開發的微處理器平臺

RX62G提供高精確度及具成本效益之數位控制以降低能源足跡之成本

TOKYO, Japan, March 22, 2012 — 先進半導體解決方案之頂尖供應商瑞薩電子(TSE:6723)宣布,全新的32位元RX62G加入 RX600 微控制器(MCU)系列家族產品。此MCU係針對數位電源控制應用量身打造,包括含功率因數校正(PFC)的馬達控制、數位電源供應、不斷電系統(UPS)及太陽能逆變器等。

數位電源控制應用需要在高效能與高解析度之間取得特殊的平衡,同時符合嚴格的耗電量與成本等限制條件。過去為了提供上述數位電源應用,工程師使用專用的DSP或開發特定用途的電路裝置以達到功率/效能的平衡,但是這種做法通常較為複雜且設計成本較高。另外,相較於通用MCU,這些裝置較缺乏彈性,可選擇的產品範圍有限,並需要特殊的工具與軟體。

新款RX62G MCU結合先進的類比、處理能力、高解析度能力與整合的計時器功能,非常適合實作用於逆變器/轉換器、電源管理及數位電源供應的高準確度數位控制,例如電源系統及一般用途的伺服器電源等。藉由以合理的成本提供複雜的演算法與高準確度的控制,RX62G系列可在上述類型的電源控制應用中提供更高的效率,協助降低其碳足跡。

美國瑞薩電子MCU產品部門資深主管Ritesh Tyagi表示:「我們的社會越來越重視能源足跡,而數位電源控制是可讓我們達到更優化的電源/效率平衡的一個領域。但是,要達到更好的能源效率,需要更具智慧的嵌入式設計。RX62G群組以高效能32位元RX CPU核心為基礎,擁有完整的開發支援生態系統,可為數位電源控制應用提供穩固的MCU平台。RX62G群組產品具備312.5pSec解析度的高解析度計時器,100 MHz的作業頻率可達到165 Dhrystone MIPS (DMIPS)效能,並內建浮點運算單元(FPU)及DSP功能,為業界第一個結合高解析度功能與極高效能MCU的泛用型MCU群組產品。」 .

產品特色

新款MCU提升RX62TRX63T 裝置的先進類比與控制功能,可提供更具效率的功耗與效能。新款MCU不僅腳位相容於RX62T系列,軟體亦相容於RX600系列的其他產品,可為需要因應經常變動的設計需求或多種應用的嵌入式系統工程師提供更多的擴充選項。

新款MCU的作業頻率為100MHz,可提供穩定的1.65DMips/MHz,在以較低的速度運作時可提供最大的電源效率,以較高的速度運作時則可提供優異的效能。整合的DSP指令與FPU可有效率地實作複雜的演算法與控制迴圈。單精度FPU可減輕RX CPU的工作負荷並簡化小數點運算,大幅提升整體處理效能並簡化韌體開發作業。RX62G的嵌入式快閃記憶體的運作速度與CPU相同,可避免發生等待的狀態,即以100MHz運作來達成165DMips的即時效能。

此新系列產品還具備四個高解析度計時器,可以312.5ps解析度的PWM訊號來驅動常見的橋接式電源電路,以提供最大的效率與較低的功率損耗。RX62G與RX62T MCU類似,具備兩個12位元A/D轉換器單元與一個10位元A/D轉換器單元,最多可擷取20個通道的類比輸入值,最低轉換時間為1 μs。每個A/D單元皆可由計時器單元觸發,並可同時取樣三個相位。RX62G MCU還整合了全新的16位元通用脈衝寬度調變計時器(GPT),以及馬達控制專用的MTU3多功能計時器單元。透過上述組合,RX62G MCU最多可同時控制三個三相馬達或橋式電源電路。

做為領先業界的類比與功率裝置供應商,瑞薩充分運用其優異的訊號鏈專業技術提供客戶整體解決方案,包括先進的MCU技術以及涵蓋專屬與第三方開發工具與中介軟體的穩固設計生態系統。

自RX系列MCU於2009年首次公開以來,瑞薩電子持續推出新的裝置、功能、工具及合作夥伴,以擴展MCU的功能。瑞薩電子以瑞薩及協力廠商所推出的各種軟硬體工具支援 RX600 MCU。瑞薩電子並提供廣受使用者好評的High-Performance Embedded Workshop (HEW)整合開發環境 (IDE),其中包含RX-optimizing C/C++編譯器,可整合支援低成本E1 JTAG晶片內建除錯工具及完整的E20高速追蹤晶片內建除錯工具。

HEW IDE及瑞薩電子的C/C++編譯器提供60天無限制使用(其後限制於128K大小)。第三方支援方面亦有來自瑞薩電子合作夥伴廠商全球社群提供的RTOS、中介軟體及通訊協定堆疊。

價格與供貨

RX62G MCU已開始供應樣品,預定自2012年夏季開始量產,並預估至2013年4月將達到每月2千5百萬顆的產能。RX62G MCU提供兩種記憶體組態:256KB快閃記憶體/16KB SRAM/32KB資料快閃記憶體及128KB快閃記憶體/8KB SRAM/8KB資料快閃記憶體,以及兩種封裝:LQFP100 14x14及LQFP112 20x20。RX62G MCU亦提供內含及不含CAN通道的產品。(價格及供貨情況如有變更,恕不另行通知。)

(Remarks)
All other registered trademarks or trademarks are the property of their respective owners.

關於瑞薩電子

瑞薩電子株式會社(TSE:6723)為全球第一的微控制器供應商,同時也是SoC系統晶片與各式類比及電源裝置等先進半導體解決方案的領導品牌之一。經由NEC電子(TSE:6723)與瑞薩科技的業務整合,瑞薩電子自2010年4月1日起正式營運,業務範圍則涵蓋了各種應用裝置的研發、設計與生產。總部位於日本的瑞薩電子,子公司遍及全球20個國家,如欲了解更多資訊,請造訪www.renesas.com


本新聞稿有關產品價格、規格及其他相關內容,為截至新聞稿發佈當時之資訊,日後如有變更將不另行通知。


End of content

Back To Top