瑞薩電子宣佈針對單馬達與變頻器控制用途,推出全新32位元RX63T MCU
為價格敏感的工業與家電市場提供更強的計時器與類比功能
TOKYO, Japan, February 28, 2012 — 先進半導體解決方案之頂尖供應商瑞薩電子(TSE:6723)宣佈推出RX微控制器(MCU)系列的最新產品-RX63T。RX平台是以新一代的RX CPU為基礎,並整合了瑞薩電子現有的16位元與32位元MCU產品功能。全新的RX63T系列共有六項產品,除了高速、高效能、低功率的32位元RX600系列之外,新的RX63T系列更採用特殊的變頻器控制計時器與類比功能,滿足當今變頻器控制用途之需求。
全新RX63T系列為RX62T系列的延伸,以更小的針腳封裝、精簡的記憶體規格與加強的安全功能,達成瑞薩電子進一步降低成本的承諾。全新的MCU除了可節省系統成本外,更可減少空調、洗碗機、太陽能變頻解決方案、照明控制與PFC的耗電量。
RX63T MCU包含兩個三相位馬達控制計時器電路:即「多功能計時電路集(MTU3)」與「16位元的通用型PWM計時器(GPT)」。這兩款計時器皆針對支援低系統成本的高效驅動器所設計,MTU3支援額外的PWM。GPT則可獨立控制單相位變頻器的四組通道,其中前後緣的延遲時間(dead-time)也可分別控制。.
計時器使用與CPU於80 MHz時相同的時脈,可以12.5奈秒(ns)的解析度,提供更廣的PWM輸出波形寬度控制。
全新RX63T系列的類比功能經過改良後,可進一步減少系統成本並支援馬達向量控制用途的簡易開發。RX63T系列使用一個12位元的A/D轉換器,能在1 s的最低轉換時間內擷取類比輸入數值。
此外,A/D轉換電路可對三個輸入通道同時進行取樣的情況,12位元的A/D轉換器能輕易地應用於無感應器的向量控制法則,例如three-shunt或single-shunt電流偵測。安裝於12位元A/D模組的雙資料暫存器,則用於支援連續A/D轉換。每一個比較器都有三種偵測等級,可輕易監控並緊急關閉外部IGBT。
RX63T系列MCU也結合許多安全功能,例如搭載專用晶片時脈來源(IWDT)的獨立看門狗程式、自動檢查功能、可使RAM不需透過CPU進行檢查的DOC(資料運算電路)、用於檢查時脈頻率的CAC(時脈頻率準確度測量電路),以及可防止重要暫存器不慎遭到覆寫的RWP(暫存器寫入保護)等。
由於在向量控制演算法中常需要進行計算,因此RX63T也設有精準的浮點運算器(FPU),可簡化小數點的計算,提高整體處理效能。
RX63T系列裝置提供可擴充的記憶體解決方案,從32K快閃記憶體到最多搭載8KB嵌入式SRAM的64KB快閃記憶體,同時另外更提供8 KB資料快閃記憶體,能以背景操作(BGO)功能在程式執行時寫入資料。內建的快閃記憶體是採用瑞薩電子經過市場好評的MONOS(金屬氧化氮氧化矽)科技,能在不需要額外等候狀態(wait state insertion)的情況下,以100 MHz的速度進行存取,進而在任何CPU頻率上發揮最高達1.65DMIPS/MHz的效能等級,而且沒有任何快閃記憶體科技限制;這些產品將提供48-pin與64-pin LQFP封裝版本。
為協助客戶縮短新的嵌入式系統開發週期,瑞薩電子、協力廠商與結盟合作夥伴皆提供各種軟硬體工具支援RX。
RX600系列搭載JTAG除錯介面,可讓客戶連接瑞薩電子E1或E20晶片除錯器或存取類似的JTAG協力廠商系統,例如:J-Link(製造商:Segger)。
供貨
瑞薩新RX63T MCU現已開始供應樣品,預定2013年6月開始量產,並預估至2014年12月將達到每月50萬顆的產能。(供貨情況如有變更,恕不另行通知。)
(Remarks) All registered trademarks or trademarks are the property of their respective owners.
關於瑞薩電子
瑞薩電子株式會社(TSE:6723)為全球第一的微控制器供應商,同時也是SoC系統晶片與各式類比及電源裝置等先進半導體解決方案的領導品牌之一。經由NEC電子(TSE:6723)與瑞薩科技的業務整合,瑞薩電子自2010年4月1日起正式營運,業務範圍則涵蓋了各種應用裝置的研發、設計與生產。總部位於日本的瑞薩電子,子公司遍及全球20個國家,如欲了解更多資訊,請造訪www.renesas.com。
本新聞稿有關產品價格、規格及其他相關內容,為截至新聞稿發佈當時之資訊,日後如有變更將不另行通知。
Taiwan Region (繁體中文)