Skip to main content

瑞薩電子發表LED照明用途的高效率驅動器IC,內建調光功能,可提供更精簡的系統規格及更準確的電流控制

可節省約40%的外接可調光電路安裝空間;評估板即將上市

TOKYO, Japan, February 20, 2012 — 先進半導體解決方案之頂尖供應商瑞薩電子(TSE:6723)宣布推出全新LED驅動器IC-R2A20135SP。這款最新的驅動器IC系列產品是專為高準確度、高效率LED燈光系統所設計,採用晶片式調光功能,並可將所需的安裝區域縮小40%,成為LED照明設備製造商的理想解決方案;瑞薩電子亦推出搭載新驅動器IC的R2A20135EVB-ND1評估板,協助系統設計人員進行開發。此外,瑞薩電子並提供高效能功率MOSFET系列,可與LED照明系統的驅動器IC搭配,做為採用此二類型裝置的套裝解決方案。

LED照明系統結合低耗電量、高效率與長效使用壽命等特色,近年來廣受矚目,全球各產業無不爭相採用,以節省用電量及二氧化碳排放。LED不只在工業與商業設備中受到廣泛採用,在戶外與家庭用途的照明設備也隨處可見,而LED產品的市場預期將持續呈現大幅成長。

2011年瑞薩電子開始量產高效率R2A20134 LED驅動器IC,除了具備高功率係數、能執行如LED開關切換功能外,更專為可內嵌於LED燈管用途所設計。其驅動器IC可使LED照明系統的規格進一步縮小且提升效能,在新推出的R2A20135SP裝置中並增加了TRIAC調光支援。整合調光功能後便不需專用的外接電路,省去所需的電路板空間與材料費用。

新R2A20135SP LED驅動器IC主要特色:

  • (1) 與前一代瑞薩電子產品相較,可節省約40%的外接式可調光電路安裝空間,使系統規格更輕薄精簡

    調光功能其實是一個傳導角(conduction angle)偵測電路,可偵測專門調整亮度的傳導角資訊,並反映於LED燈管的輸出電壓。新的R2A20135SP內建此一功能,與使用前一代瑞薩電子R2A20134裝置的設計相較,可節省40%的外接可調光電路空間,不僅能使系統規格更加精簡,且由於所需的電路元件減少,還可節省系統開發成本。
  • (2) 降低電流變化偏差,減少電流調整流程的數量

    當LED亮度改變時電流變化便相當明顯,因此在量產可提供穩定照明的照明系統時,必須將電流變化降到最低。新的R2A20135SP裝置可將電流控制的參照電壓從舊版瑞薩電子相容產品的0.6 V降到0.2 V,將電流的不一致性從15%降為6%。電流控制準確度提升後,便可提供更一致的LED亮度,減少電流調整所需的流程數量。
    此外,新的R2A20135SP使用專屬MOSFET先進控制科技,可直接控制LED電流,減少LED亮度不一致。
  • (3) 提供搭載新R2A20135SP的評估板,讓系統設計人員能完全發揮此新式驅動器IC的效能

    瑞薩電子也將提供搭載TRIAC調光支援功能的LED控制電路評估板做為開發工具,以支援整合新R2A20135SP的系統設計。此評估板的效率比使用TRIAC調光器高出85%、功率係數達0.9以上,且總諧波失真(THD)為20%以下,能提供業界領先的效能,並可望提升LED照明系統的電源效率。
  • (4) 使用非隔離方式降低電壓精度,節省系統成本

    將新的R2A20135SP裝置應用至使用非隔離方式的LED照明系統時,可降低電壓精度(VDSS),使系統設計人員將600 V功率的MOSFET更換為瑞薩電子低成本的功率MOSFET,如RJK4532DPD、RJK4532DPH、RJK4002DJE,將VDSS降至450 V以下。

此外,新驅動器IC的包裝與不含晶片式調光功能的前一代瑞薩電子產品R2A20134相同,並延續上一代產品的高效率與高功率比(LED照明產品的兩大重要省電特質),方便照明設備製造商擴大其產品陣容。

身為類比與電源裝置的領導供應商,瑞薩電子預計提供廣泛的產品系列,其中包括將近50種介於450 V至600 V的功率MOSFET周邊連接裝置,以及能與新式LED驅動器IC完美搭配的二極體,使系統設計人員建構系統更輕鬆。

瑞薩電子以強大的信號鏈專業能力致力於提供客戶全套的解決方案,包括MCU及類比與電源裝置;例如,瑞薩電子預計推出結合新LED驅動器IC與RL78 LED照明控制MCU系列,以及與電源供應控制IC的評估板,以協助客戶完成套件評估與產品設計。

價格與供貨

瑞薩電子新LED驅動器IC將自2012年3月起開始供應樣品,單價為美金0.7元。量產時程預定為2012年6月,預估至2012年12月將達到每月5百萬顆的產能。(價格及供貨情況如有變更,恕不另行通知。)

關於瑞薩電子新LED驅動器IC之主要規格,請參閱附件

(Remarks)
All other registered trademarks or trademarks are the property of their respective owners.

關於瑞薩電子

瑞薩電子株式會社(TSE:6723)為全球第一的微控制器供應商,同時也是SoC系統晶片與各式類比及電源裝置等先進半導體解決方案的領導品牌之一。經由NEC電子(TSE:6723)與瑞薩科技的業務整合,瑞薩電子自2010年4月1日起正式營運,業務範圍則涵蓋了各種應用裝置的研發、設計與生產。總部位於日本的瑞薩電子,子公司遍及全球20個國家,如欲了解更多資訊,請造訪www.renesas.com


本新聞稿有關產品價格、規格及其他相關內容,為截至新聞稿發佈當時之資訊,日後如有變更將不另行通知。


End of content

Back To Top